| Aide de TraceParts |
| Configuration requise | Installation/Désinstallation | Démarrage rapide | Enregistrement | |
| Interface | Configuration | Utilisation | Utilisation avancée | |
| FAQ | Problèmes | Glossaire | ||
Type d'installation qui n'installe sur le poste choisi que la partie "APPLICATION" de TraceParts. Ce type d'installation n'est possible que si l'installation COMPLETE a été exécutée au moins une fois. UNC = Universal Naming Convention Chemin conforme à la convention de nommage universelle, de la forme : \\nom du serveur\partage Composants logiciels produits par Microsoft requis pour que TraceParts puisse fonctionner. Type d'installation qui ne fait que préparer un dossier contenant une installation automatisée de TraceParts. Le dossier ainsi préparé ne contient alors QUE les fichiers requis par les besoins de l'utilisateur. Dispositif de protection à connecter sur les ports USB ou parallèle. TraceParts peut utiliser trois types de clefs: Chacune de ses clef nécessite un driver spécifique, installé automatiquement avec TraceParts. Type d'installation qui installe à la fois l'application et les catalogues de TraceParts. On parle d'installation réseau lorsque TraceParts est installé sur plusieurs postes au sein d'un réseau d'entreprise, et que tous ces postes utilisent les mêmes catalogues de composants placés dans un répertoire partagé. Selon le contexte: Sauf mention contraire, le terme "Licence" désignera toujours le système de protection du logiciel. Type de licence autorisant l'usage simultané de TraceParts sur tous les postes d'un établissement d'enseignement. Type de licence autorisant l'usage simultané de TraceParts sur "n" postes, alors que TraceParts est installé sur "x" postes. On parle alors de licence "n" postes, ou licence flottante à "n" jetons. Type de licence autorisant l'usage de TraceParts sur un seul et unique poste. Dans le cas d'une installation réseau, une machine cliente est une machine sur laquelle il n'y a que l'application d'installée, les catalogues ayant été installés depuis une autre machine (machine maîtresse). Pour créer une machine cliente il faut, au préalable, avoir créé une machine maîtresse (voir ci dessous). Machine ayant servi a exécuter une installation de type "COMPLETE" (= Application + catalogues). Cette machine est la seule qui puisse être utilisée pour installer/désinstaller des catalogues du DVD et installer les mises à jour de catalogues téléchargées depuis notre site. Composant logiciel produit par Microsoft permettant la manipulation de bases de données par TraceParts. MDAC est téléchargeable sur la page "MDAC Downloads" du site de Microsoft. Composant logiciel produit par Microsoft permettant la manipulation de bases de données Access par TraceParts. MSJET est aussi téléchargeable sur la page "MDAC Downloads" du site de Microsoft. Composant logiciel produit par Microsoft permettant l'exécution de scripts par TraceParts. Mode de fonctionnement où TraceParts fonctionne sans limitation de fonctionnalité, mais avec limitation de durée. Au delà de la durée prévue (10 jours), TraceParts cesse de fonctionner. C'est le mode de fonctionnement par défaut de TraceParts. Mode de fonctionnement où TraceParts fonctionne sans limitation de durée. C'est le mode de fonctionnement de TraceParts une fois que le logiciel a été acheté et la licence mise en place. NLM = Network Licence Manager Système de gestion de licence flottante de Trace Software. Le NTFS (New Technology File System) est le système de gestion de fichiers créé par Microsoft pour Windows NT 4. Dans sa version 3.1, il équipe Windows XP, 2003 et Vista. C'est le seul système de fichiers pouvant gérer le nombre de fichiers utilisé par TraceParts. On appelle "Produit" une déclinaison de TraceParts pour un fabricant particulier. Par exemple, il existe un produit "RABOURDIN", un produit "LEGRIS", un produit "BOUTET", etc. Chaque produit ne contient alors que les pièces du fabricant duquel il porte le nom. Note: Le CD standard de TraceParts est aussi appelé "Produit standard". Voir "Licence". Une "version" de TraceParts est un numéro désignant l'état de TraceParts(en terme d'application ET de contenu) au moment de la création d'un nouveau DVD ou d'un service pack. Chaque version est identifiée par un numéro unique. Notes: [ Revenir au sommet de la page ] |
||||