Guide d'installation de TraceParts


Pour commencer Types d'installation Complète Application
Catalogues seuls Déploiement massif Installation réseau Enregistrement
Utilisation FAQ Glossaire Désinstallation
 
 
Enregistrement


Tous les DVD installent TraceParts en mode démonstration.

Dans ce mode, TraceParts fonctionne pendant 10 jours, sans limitation fonctionnelles.

A l’issue des 10 jours, qui constituent la « période d’essai », il faut enregistrer TraceParts pour pouvoir continuer à l’utiliser.

La façon d’enregistrer TraceParts dépend du type de licence achetée, et de la protection choisie lors de l’achat de la bibliothèque.

Les trois types possibles sont: licence fixe monoposte, licence établissement et licence flottante.

Licence fixe monoposte(haut)

Elle peut être protégée de deux façons :
  • Par un code
  • Par une clef physique (dongle)


    Protection par code

    Enregistrement pendant la période d’évaluation
    Avec TraceParts en cours d’exécution :
    1) Aller dans le « ? » et sélectionner « Protection »
    2) La fenêtre de protection s’ouvrira alors,

    3) Entrer un nom d’utilisateur,
    4) Entrer un nom de société,
    5) Entrer un numéro de licence valide,
    6) Cliquer le bouton « Demande de code », la fenêtre ci dessous s’affichera,


    Si le poste n’a pas accès à Internet,
    • Cliquer « Non »
    • Un fichier texte sera créé comportant les informations nécessaires à la génération d’un code.
    Avec ce fichier :
    Soit :
    • Depuis un poste connecté à Internet, aller à l’adresse : http://www.traceparts.com/fr/support/license.asp et remplir le formulaire de demande de code en utilisant les informations données dans le fichier texte créé plus haut.
    • A réception du/des codes d’immatriculation, retourner dans la fenêtre de protection et saisir le(s) code(s) d’immatriculation dans le champ « Code d’immatriculation".
    • Cliquer sur le bouton « enregistrement ».
    • Fin de procédure d’enregistrement.
    Soit :
    • Faxer le fichier texte généré (au +33 (0)2 32 79 59 61),
    • Un fax sera envoyé en retour avec le(s) code(s) d’activation correspondant à la commande.
    • Aller dans la fenêtre de protection et saisir le(s) code(s) reçu(s) dans le champ « Code d’immatriculation ».
    • Cliquer le bouton « Enregistrement »
    • Fin de procédure d’enregistrement.

    Si le poste a accès à Internet
    • Cliquer « Oui »
    • Le navigateur Internet de la machine s’ouvrira et se connectera automatiquement à la page http://www.traceparts.com/fr/support/license.asp
    • Cliquer « Licence fixe monoposte » comme type de licence
    • remplir le formulaire de demande de code en utilisant les informations données dans le fichier texte créé plus haut,
    • A réception du/des codes d’immatriculation (par mail), deux options :
      1. Retourner dans la fenêtre de protection et saisir le(s) code(s) d’immatriculation dans le champs « Code d’immatriculation »
      2. Cliquer sur le bouton « enregistrement ».
    Ou :
        Utiliser le fichier « traceparts.dat » attaché au mail contenant les codes. Il suffit alors de copier ce fichier dans le répertoire ..\Licences\TraceParts\ du répertoire d’installation de TraceParts (par défaut c:\program files\Trace Software\TraceParts)

    • Fin de procédure d’enregistrement.
    Enregistrement après la période d’évaluation
      1. Démarrer TraceParts
      2. L’erreur suivante apparaîtra pour indiquer que la période d’essai est terminée,
      3. Cliquer « ok » pour que la fenêtre de protection s’ouvre,
      4. A partir de là, la procédure est la même que dans le cas d’un « enregistrement pendant la période d’évaluation »

    Protection par clef physique (dongle)

    Il y a deux types de clefs :
    • Clef sur port parallèle,
    • Clef USB
    Quelque soit le type de clef, elles sont livrées préprogrammées. Il suffit de les connecter sur le port correspondant de la machine et démarrer TraceParts.


    Licence établissement(haut)
    L’installation de TraceParts met en place un fichier licence « traceparts.lf » dans le répertoire « c:\program files\Trace Software\TraceParts » (chemin dans le cadre d’une installation par défaut). Ce fichier « traceparts.lf » installé par défaut, contient la licence d’évaluation.

    La mise en place de la licence établissement consiste à remplacer ce fichier « traceparts.lf » contenant la licence d’évaluation par un autre, du même nom, mais contenant la licence établissement.

    Pour obtenir le fichier contenant la licence établissement :
      1. Aller sur notre site à l’adresse http://www.traceparts.com/fr/support/license.asp#l1
      2. Remplir le formulaire, correspondant à la licence établissement, qui s’y trouve
      3. Le fichier contenant la licence établissement sera envoyé à l’email saisi
      4. Copier le fichier licence dans le répertoire ..\Licences\TraceParts présent dans le répertoire d’installation de TraceParts (par défaut c:\program files\Trace Software\TraceParts)
      5. Confirmer le remplacement du fichier « traceparts.lf » qui s’y trouve déjà.
      6. Fin de procédure.

    IMPORTANT :
    • Toujours utiliser une COPIE du fichier « traceparts.lf » envoyé par mail. Ne JAMAIS utiliser l’original
    • Conserver en lieu sûr le fichier « traceparts.lf » envoyé.
    Licence flottante(haut)

    Une licence flottante est une licence qui n’est pas liée à un poste, mais à un ensemble de postes connectés en réseau.

    Pour que TraceParts puisse utiliser une licence flottante, il faut au préalable :
      1. Que le serveur de licence flottante (Network Licence Manager, ou « NLM ») ait été installé sur un poste du réseau
      2. Que le module d’administration du serveur de licence ait été installé sur au moins un poste du réseau (qui peut être le même que celui ou le serveur NLM se trouve)
      3. Que le client NLM ait été installé sur chaque poste où l’application TraceParts est installée (se reporter au guide d'installation de NLM présent dans le répertoire \redist\TrNLM4 du DVD de TraceParts)
      4. Qu’un ou plusieurs codes d’activation aient été saisis dans le module d’administration.

    Les fichiers d'installation, ainsi que l'aide d'installation et de configuration du gestionnaire de licence flottantes NLM se trouvent dans le répertoire \Redist\TrNLM4 du DVD de TraceParts.


    Obtention de code d’activation
      1. Ouvrir le module d’administration NLM (via le menu démarrer/tous les programmes/Trace Software/Network Licence Manager/Administration tool)
      2. Relever le « server identification »
      3. Depuis un poste ayant accès à Internet, se connecter à la page : http://www.traceparts.com/fr/support/license.asp#l2
      4. Remplir le formulaire qui se trouve à l’adresse indiquée ci dessus
      5. Un mail sera envoyé en retour avec le(s) code(s) d’activation de la licence flottante.

    Saisie du/des code(s) d’activation
      1. Ouvrir le module d’administration NLM (via le menu démarrer/tous les programmes/Trace Software/Network Licence Manager/Administration tool)
      2. Aller dans le menu « File »

        1. Pour saisir manuellement les codes d’activation, utiliser « Add licences »
        2. Pour saisir automatiquement les codes d’activation contenus dans le fichier *.dat accompagnant le mail contenant les codes, utiliser « Add licences(.dat).
        3. Pour plus d’information sur la configuration de NLM, se reporter à sa documentation.
      3. Au final, le module d’administration pourrait ressembler à ceci :


    Configuration du client NLM de chaque poste

    La configuration du client NLM se fait en même tant que son installation (Il faut juste connaître l'adresse IP ou le nom de la machine sur laquelle le serveur NLM est installé. Cette information est donnée à l'installation du serveur NLM).
    Il n’y a pas d’autre configuration à faire. TraceParts détectera automatiquement sa présence et utilisera le serveur de licence flottante sans réglage supplémentaire.

    IMPORTANT

    Au premier démarrage de TraceParts suivant l'installation du client NLM, une fenêtre semblable à celle ci-dessous sera affichée.


    Remplir les champs, puis cliquer sur "ok" pour que TraceParts se configure.

    CETTE FENETRE N'APPARAIT QU'UNE SEULE FOIS, SUR CHAQUE POSTE OU LE CLIENT NLM EST INSTALLE.



    [ Revenir au sommet de la page ]