Guide d'installation de TraceParts


Pour commencer Types d'installation Complète Application
Catalogues seuls Déploiement massif Installation réseau Enregistrement
Utilisation FAQ Glossaire Désinstallation
 
 
Avant de commencer


Nous vous remercions d'avoir choisi TraceParts.

Avant de commencer, il faut savoir que :
  • Tous nos DVD installent TraceParts en mode évaluation. La mise en place de la protection se fait ensuite.
  • La personne devant exécuter l'installation DOIT avoir les droits d'administration sur le poste où l'installation doit s'effectuer,
  • Chaque logiciel de CAO dans lequel TraceParts doit insérer des composants doit être installé en local sur chaque PC
  • Chaque logiciel de CAO dans lequel TraceParts doit insérer des composants doit avoir été lancé au moins une fois AVANT l'installation de TraceParts.
A l'attention des personnes ayant déjà installé TraceParts:

Si TraceParts a déjà été installé sur le poste (quelque soit la version)

Si cette installation a été faite il y a plus de 10 jours, la nouvelle installation se fera, mais produira une erreur à la fin, puis indiquera que la période d'évaluation est terminée.

Dans ce cas..

..Si vous etes client:
Il suffit de terminer l'installation en cliquant sur le bouton "Annuler" (de la fenêtre de protection) et de mettre en place le moyen de protection que vous avez acheté (code, clef, licence établissement ou licence flottante).

..Si vous n'etes pas encore client :
A part acheter TraceParts, vous pouvez obtenir une extension de la période d'évaluation ici :
http://www.traceparts.com/fr/support/helpdesk.asp#hd4


IMPORTANT
  • Si une version antérieure à TraceParts v2.5.0. se trouve sur le poste où vous aller installer TraceParts:
    • Il faut obligatoirement désinstaller l'ancienne version de TraceParts. 

  • Si une version supérieure ou égale à TraceParts v2.5.0. se trouve sur le poste où vous aller installer TraceParts:

    • En raison du temps mis pour l'opération de mise à jour, il est conseillé de désinstaller la version installée avant d'installer la nouvelle version de TraceParts.

  • Si la version ou le produit déjà présent sur le poste est le même que celui que vous vous apprêtez à installer : STOP!

    En effet:
    1. La version/produit que vous apprêtez à installer est rigoureusement identique à celle déjà présente, même si vous l'avez achetée, il est inutile de prendre du temps pour refaire le travail.
    2. C'est la mise en place de la protection qui fait qu'une version d'évaluation devient une version enregistrée, donc la version déjà présente offrira les mêmes service que celle que vous vous apprétiez à installer,
    3. Si vous n'aviez pas mis tous les catalogues, ou si vous ne voulez pas garder tous les catalogues installés, reportez vous au manuel d'utilisation de TraceParts, section "Utilisation avançée", paragraphe "Ajouter ou supprimer des catalogues de composants"

  • Antivirus: Il est recommandé de désactiver l'antivirus le temps de l'installation de TraceParts.

Configuration requise

Systèmes d'exploitation
Microsoft Windows

Compatibilités
Type Version Compatible
Windows Vista - 32 bits / 64 bits Pro/Intégrale Oui
Windows Vista - 32 bits / 64 bits Familiale Non
Windows 2003 - 32/64 bits Toutes versions Oui
Windows XP Pro - 32/64 bits Toutes versions Oui
Windows XP Familiale 32 bits Toutes versions Non
Windows 2000 Pro Toutes versions Oui
Windows 2000 Server Toutes versions Oui
Windows 2000 Advanced Server Toutes versions Oui
Tout autre Windows -- Non


Composants Microsoft requis
Quelle que soit la version de Windows utilisée, il faut que les composants suivants soient présents sur le PC où TraceParts est installé :
Composant Version minimale requise Remarque
Internet Explorer IE 5.5. IE6 SP1 recommandée.
Microsoft Data Access Component (MDAC) MDAC 2.6 Installé automatiquement par TraceParts si nécessaire
Microsoft JET Engine MS JET 4 SP3 Installé automatiquement par TraceParts si nécessaire
Microsoft Scripting Runtime 5.5 Installé automatiquement par TraceParts si nécessaire
Microsoft XM Parser 3 SP1 Installé automatiquement par TraceParts si nécessaire


Autres systèmes d'exploitation

TraceParts n'est disponible que pour Windows et n'est pas utilisable sur d'autres systèmes d'exploitation, en particulier UNIX ou LINUX.


Connexion Internet
Une connexion à Internet est conseillée (mais non obligatoire) pour l'accés aux documents liés aux pièces.


Logiciels de CAO compatibles
Notes:
    1. TraceParts et le logiciel de CAO avec lequel l'utiliser doivent être installés sur le même poste.
    2. Sauf indication contraire, les logiciels nommés ci-dessous sont en 32bits

Alibre
Logiciel Versions Compatible
Alibre Design Inférieures à v 8.2 Non
Supérieures ou égales à v 8.2 Oui

ASCON
Logiciel Versions Compatible
Kompas-3D Inférieures à v9 Non
Supérieures ou égales à v9 Oui

Autodesk
Logiciel Versions Compatible
AutoCAD LT Toutes versions Non
AutoCAD Versions inférieures à 2004 Non
Versions 2004 et supérieures Oui
AutoCAD
64 bits
Versions 2008 et supérieures Oui
AutoCAD Mechanical Versions 2004 et supérieures Oui
AutoCAD Mechanical
64 bits
Versions 2008 et supérieures Oui
AutoCAD Mechanical Desktop Versions inférieures à 2004 Non
Versions 2004 et supérieures Oui
AutoCAD Mechanical Desktop - 64 bits Toutes versions Non
Inventor Versions inférieure à v6 Non
Versions supérieures ou égales à v6 Oui
Inventor - 64 bits Versions supérieures ou égales à 2009 Oui
Inventor Professionel Toutes versions Oui
Inventor Professionel - 64 bits Versions supérieures ou égales à 2009 Oui

Dassault Systèmes
Logiciel Versions Compatible
CATIA V4 Toutes versions Non
CATIA V5 Inférieures à CATIA V5R13GA Non
Supérieures ou égales à CATIA V5R13GA Oui
CATIA V5 - 64 bits Inférieures à CATIA V5R16GA Non
Supérieures ou égales à CATIA V5R16 GA Oui

IMPORTANT:

  • Les fonctions de mise en bibliothèque et de remplacement automatique ne sont pas disponibles avec CATIA V5R19 GA et supérieures.
  • Une licence STEP est requise pour l'utilisation de certains catalogues


PTC
Logiciel Versions Compatible
Pro/ENGINEER 2001 Toutes versions Non
Pro/ENGINEER Wildfire 1.0 Toutes versions Oui
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Toutes versions Oui
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 Toutes versions Oui
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 - 64 bits Toutes versions Non
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Toutes versions Oui
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 - 64 bits Toutes versions Oui

SolidWorks
Logiciel Versions Compatible
SolidWorks (y compris office et professionnel) Inférieures à 2001+ SP6.0 Non
Supérieures ou égales à 2001+ SP6.0 Oui
SolidWorks (y compris office et professionnel) - 64 bits Supérieures ou égales à 2008 Oui

Solid Edge
Logiciel Versions Compatible
Solid Edge Inférieures à v10SP8 Non
Versions v10SP8 à v20 Oui
Solid Edge - 64 bits Toutes Oui

Solid Edge Synchronous Technology 1(Solid Edge ST)
Logiciel Versions Compatible
Solid Edge ST v1 Oui
Solid Edge ST - 64 bits v1 Oui

IMPORTANT: La fonction de mise en bibliothèque n'est pas disponible avec Solid Edge Synchronous Technology


think3
Logiciel Versions Compatible
thinkdesign Inférieures à v8.4 Non
Supérieures ou égales à v8.4 Oui

Missler Software
Logiciel Versions Compatible
TopSolid Inférieures à 2003(=6.5) Non
Supérieures ou égales à 2003(=6.5) Oui
TopSolid - 64 bits Supérieure ou égales à 2008 Oui

IMSI Design
Software Versions Compatible
TurboCAD 15 Oui



Formats de fichiers supportés
En plus des formats correspondant aux logiciels indiqués plus haut, TraceParts peut générer des fichiers aux formats suivants :

3D XML
Extension du fichier Versions Compatible
.3dxml Inférieures à v4 Non
Supérieures ou égales à v4 Oui

ACIS
Extension du fichier Versions Compatible
.sat Inférieures à 6.3 Non
Supérieures ou égales à 6.3 Oui

CATIA V4
Extension du fichier Versions Compatible
.model Toutes versions Oui

Granite One
Extension du fichier Versions Compatible
.g Inférieures à v3 Non
Supérieures ou égales à v3 Oui

IGES
Extension du fichier Versions Compatible
.igs Toutes versions Oui

Image
Extension du fichier Versions Compatible
.BMP
.PNG
.GIF
.JPEG
.TIFF
.RLE
.PCX
.PGA
Toutes versions Oui

Parasolid
Extension du fichier Versions Compatible
.x_t Inférieures à 11.1 Non
Supérieures ou égales à 11.1 Oui

SketchUp
Extension du fichier Versions Compatible
.skp Version v5 Oui

STEP
Extension du fichier Versions Compatible
.stp AP203 & AP214 Oui

VRML

Extension du fichier Versions Compatible
.wrz VRML97 et supérieure Oui



Matériel
Spécifications
Processeur : 32 ou 64-bits avec au minimum processeur Intel Pentium III ou AMD Athlon
RAM : Minimum 256 Mo de RAM, 512 Mo pour CATIA V5
Vidéo : Carte graphique 3D, affichage en 1024x768, supportant l'OpenGL

Note: Le poste doit être équipé d'un lecteur de DVD.

Occupation du disque

Avertissements
En raison du nombre important de fichiers requis par TraceParts, la partition sur laquelle les catalogues seront installés doit être formatée en NTFS.


Occupation
  • 320 Mo libres sur le disque où Windows est installé (si tous les drivers CAO possibles sont sélectionnés),
  • 45 Mo libres pour l'installation de l'application,
  • 7 Go libres pour l'installation des catalogues (en cas d'installation de tous les catalogues).
  • 500 Mo libres dans le répertoire temporaire de l'utilisateur courant


  • Logiciels optionnels
    Adobe Acrobat Reader
    Ce programme peut être nécessaire pour ouvrir certains documents liés aux composants.
    Il peut être téléchargé ici : http://www.adobe.com/fr/


    [ Revenir au sommet de la page ]