|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Installation réseau
Rappels :
- L’application TraceParts doit être installée sur chacun des postes où vous devez l’utiliser. Il n’y a pas d’installation réseau possible au niveau de l’application.
- La seule partie de TraceParts qui puisse être installée en réseau est celle concernant les catalogues.
Pour ce qui suit, appelons « serveur » la machine qui abrite les catalogues (que ce soit un serveur réseau ou non).
Pour l’installation en réseau, il y alors deux possibilités :
- Soit l’application ET les catalogues sont installés sur le serveur, puis l’application seule sur les postes clients,
- Soit il n'y a QUE les catalogues sur le serveur, et l’application seule sur les postes clients.
Cas n°1 : Installation des catalogues et de l’application sur le serveur
IMPORTANT :
- Il est possible qu’il faille REDEMARRER le serveur, selon que l’installation de TraceParts ait nécessité la mise à jour des composants Microsoft (notamment MDAC, MSJET, JSCRIPT, XML Parser),
- Si le programme de CAO à utiliser ne se trouve pas sur le serveur, lorsque cela sera demandé, sélectionner "Sans logiciel de CAO" comme type d'installation.
Dans ce cas de figure, il n’y a rien de particulier à faire par rapport à une installation compléte monoposte, il faut :
- Ouvrir une session en tant qu’administrateur sur le serveur
- Le cas échéant, fermer les applications en cours,
- Insérer le CD de TraceParts,
- Suivre les instructions qui s’afficheront,
- Lorsqu'il faudra sélectionner le type d’installation, choisir « COMPLETE »
Mise en place du partage des catalogues
Une fois l’installation terminée, il faut mettre en place un partage afin que les autres PC puissent utiliser les catalogues.
Les catalogues sont contenus dans le répertoire « Parts », lui même contenu dans le répertoire « PartsData ».
Il faut faire le partage au niveau du répertoire parent de « PartsData » (Voir l’image ci dessous).
Note: Dans l’image ci dessous, « PartsData » est dans « TraceParts », mais il pourrait être mis n’importe où lors de l’installation).
Une fois le partage mis en place, il reste à installer l’application Trace parts sur les machines clientes, soit en procédant à "n" installations du type " APPLICATION" ou en exécutant "n" fois une installation automatisée préparée à l'aide du déploiement massif.
Note: le partage doit permettre aux utilisateur un accès total au répertoire « PartsData ».
Installation de TraceParts sur les machines clientes
L’installation de l’application seule se fait comme écrit ici.
Lors de l’installation, le chemin des catalogues sera demandé, il faudra alors indiquer le partage mis en place plus haut (Rappel: il faut indiquer le chemin jusqu’au répertoire parent de « PartsData »).
Note: Le chemin correspondant au partage mis en place sur le serveur peut être donné en utilisant un lecteur réseau ou un chemin UNC.
Cas n°2 : Installation des catalogues uniquement, sur le serveur
- Sur le serveur, créer un répertoire destiné à recevoir les catalogues et le partager en laissant le contrôle total à tous le monde
Ensuite :
- Choisir une machine du réseau pour exécuter l’installation complète – appelons cette machine, la machine « Maîtresse ».
IMPORTANT:
- Bien retenir quelle est la machine Maîtresse car c’est à partir de cette dernière et d’ELLE SEULE, que les mises à jour des catalogues pourront être appliquées.
- Il est possible de transformer une machine cliente en machine maîtresse, se reporter ici.
Puis:
- Ouvrir une session en tant qu’administrateur sur la machine maîtresse,
- Le cas échéant, fermer les applications en cours,
- Insérer le CD de TraceParts,
- Suivre les instructions qui s’afficheront
- Lorsque vous devrez indiquer le type d’installation, choisissez « COMPLETE »
- Laisser alors l’installation se poursuivre jusqu’au moment de l’installation des catalogues, à ce moment :
- Modifier le chemin d’installation des catalogues: Indiquer alors le chemin menant au partage mis en place sur le serveur (les répertoires « Parts » et « System » vu plus haut y serons créés)
- Laisser ensuite l’installation se poursuivre en lisant les instructions qui s’afficheront.
Une fois l’application et les catalogues installés, il vous faut installer l’ application seule sur les autre PC clients comme décrit plus haut.
[ Revenir au sommet de la page ]
|