| TraceParts Hilfe |
| Quick Start | Systemanforderungen | Benutzeroberfläche | Registrierung | Konfiguration |
| Benutzung | Zusatzmodule | FAQ | Fehlerbehebung | Glossar |
Art der Installation, welche nur die TraceParts "ANWENDUNG" installiert. Diese Art der Installation kann nur ausgeführt werden, wenn vorher eine Vollinstallation auf einem anderen Computer ausgeführt wurde, welche die Kataloge shared. Hardware Schutz Komponente für den USB oder Parallel Port TraceParts kann drei verschiedene Dongles ansprechen: Jeder dieser Donlge benötigt einen speziellen Treiber, der bei der Installation von TraceParts installiert wird. Diese Art der Lizenz erlaubt die Benutzung von TraceParts auf einem Computer. Abhängig vom Context: In diesem Dokument beschreibt "Lizenz" immer das Schutzsystem von TraceParts. Art der Lizenz, die es erlaubt, dass "n" Benutzer gleichzeitg TraceParts benutzen. TraceParts kann auf "x" Computern installiert sein (x>n). Wir sprechen von der Lizenzierung von "n" Workstation, oder einer Mehrplatz Lizenz mit "n" Token. Software Komponenten von Microsoft, die von TraceParts benötigt werden. Software Komponente von Microsoft, die es TraceParts ermöglicht die Datenbanken anzusprechen. MDAC kann auf dieser Seite herunter geladen werden "MDAC Downloads". Software Komponente von Microsoft, die es TraceParts ermöglicht die ACCESS Datenbanken anzusprechen. MSJET can be downloaded on the page "MDAC Downloads" of Microsoft website. Software Komponente von Microsoft, die es TraceParts erlaubt Skripts ablaufen zu lassen. Bei einer Netzwerk Installation wird TraceParts im Netzwerk intalliert, wobei die Kataloge vom Server geshared werden. NLM = Network Lizenz Manager Diese Software benutzt TraceParts für Mehrbenutzer Lizenzen. NTFS (New Technology File System) ist ein Dateisystem das von Microsoft für Windows NT4 entwickelt wurde und auch von Windows XP, 2003 und Vista benutzt wird. Das ist das einzige Dateisystem, das die große Anzahl von Dateien von TraceParts verwalten kann. Ein "Produkt" ist eine Variation von TraceParts für einen speziellen Hersteller. Z.B. gibt es ein Produkt für "RABOURDIN", ein anderes für "LEGRIS", usw.. Jedes Produkt enthält nur den Katalog dieses Herstellers. Anmerkung: Standard TraceParts DVD nennt man auch "Standard Produkt". Art der Benutzung von TraceParts in der die Bibliothek ohne Einschränkungen funktioniert. Dies ist der Modus nachdem die Lizenz installiert wurde. Eine Lizenz, die die Benutzung von TraceParts auf den Rechnern einer Schule erlaubt. Siehe auch "Lizenz". UNC = Universal Naming Convention Pfad entsprechend der Universal naming convention. Beispiel: \\server_name\share Eine "Version" von TraceParts ist eine Nummer die einen bestimmten Softwarestand von TraceParts repräsentiert. Jede Version hat eine einduetige Nummer. Anmerkung: Art der Benutzung von TraceParts in der die Bibliothek ohne Einschränkungen funktioniert, die aber zeitlich begrenzt ist. TraceParts wird nach 10 Tagen nach der Installation nicht mehr funktionieren. Dies ist der Standard Modus von TraceParts. Art der Installation, die eine unbeaufsichtigte Verteilung von TraceParts im Netzwerk vorbereitet. Art der Installation, welche Anwendung und Kataloge von TraceParts installiert. [ Zurück zum Seitenanfang ] |
||||