TraceParts Installationshandbuch


Zuerst lesen Installationsarten Vollständig Anwendung
Kataloge Verteilung (Netzverwalter) Netzwerk Installation Registrierung
Benutzung FAQ Glossar Deinstallation
 
Netzwerk Installation
Anmerkung:
    1. Die TraceParts Anwendung muss auf jedem PC lokal installiert werden. Es gbt keine Netzwerkinstallation für die Anwendung
    2. Nur die Kataloge von TraceParts können auf dem Netzwerk installiert werden.


In diesem Dokument wird der PC auf dem die Kataloge installiert sind, "Server" bezeichnet. (es kann ein Netzwerk Server sein, oder auch nicht).

Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Neztwerkinstallation:
    1. Anwendung UND Kataloge sind am Server installiert, dann wird nur die Anwendung noch auf den Client Computern installiert,
    2. NUR die Kataloge sind am Server installiert, die Anwendung ist auf den Client Computern installiert.

Fall #1 : Installation von Anwendung und Katalogen auf dem Server

WICHTIG:
  • Der Server muss vielleicht neu GEBOOTET, werden. Dies hängt von den Microsoft Komponenten ab, die eventuell installiert werden müssen.(z.B.: MDAC, MSJET, JSCRIPT, XML Parser),
  • Wenn keine CAD Software auf dem Server installiert wurde, wählen Sie « Parasolid » als CAD Format, oder wählen Sie "Keine CAD Software".
In diesem Fall, ist das gleiche zu tun wie bei einer Vollinstallation auf einem einzelnen PC:
  • Melden Sie sich als Administrator an
  • Schliessen Sie alle geöffneten Applikationen
  • Legen Sie die TraceParts DVD ein
  • Folgen Sie den Anweisungen am Schirm
    • Wenn Sie nach der Installationsart gefragt werden, wählen Sie «Vollinstallation»
Sharen Sie die Kataloge 

Nach Beendigung der Installation, sharen Sie den Ordner mit den Katalogen, so dass alle Client PCs darauf zugreifen können.

Die Kataloge sind im « Parts » Ordner, der sich im « PartsData » Ordner befindet.
Der Share MUSS im übergeordenten Ordern von « PartsData » sein. (siehe Bild).


Anmerkung: Auf dem unteren Bild, ist der Ordner « PartsData » im « TraceParts » Verzeichnis (Standard), kann aber überall liegen. Dies hängt von den Installationsoptionen des Anwenders ab).



Sobald der Share eingerichtet wurde, installieren Sie die Anwendungauf jedem Client Computer indem Sie "n" "ANWENDUNGS" Installation durchführen oder "n" mal die unbeaufsichtigte Installation aus der Verteilung (Netzverwalter) Installationsart.

Anmerkung: In diesem Share müssen die Anwender Vollzugriff auf den Ordner « PartsData » haben.

Installation von TraceParts auf den Client Computern 

Die Installation der Anwendung wird durchgeführt, wie hier beschrieben.

Während der Installation, werden Sie aufgefordert den Pfad zu den Katalogen einzugeben: Geben Sie den Pfad des Shares ein.

Anmerkung: Der Pfad des Shares kann ein UNC Pfad sein.
Fall #2 : Installation der Kataloge auf dem Server
  • Erstellen Sie am Server einen ordner in dem die Kataloge installiert werden sollen und geben Sie den Anwenderrn Vollzugriff auf diesen Ordner.

    Danach:
  • wählen Sie einen Computer im netzwerk aus auf dem Sie die Vollinstallation durchführen – Wir werden diesn Computer "Master" nennen.
WICHTIG: Merken Sie sich diesen "Master" Computer. Er ist der einzige Rechner auf dem später Katalogupdates durchgeführt werden können.

Then:
  • Melden Sie sich als Administrator an
  • Schliessen Sie alle geöffneten Applikationen
  • Legen Sie die TraceParts DVD ein
  • Folgen Sie den Anweisungen am Schirm
    • Wenn Sie nach der Installationsart gefragt werden, wählen Sie «Vollinstallation»
  • Führen Sie die Installation bis zu dem Punkt durch, an dem Sie nach dem Pfad für die Kataloge gefragt werden:
    • Ändern Sie die Vorgabe, indem Sie den Pfad für den Share am Server eingeben (« Parts » und « System » Ordner werden hier erstellt)
  • Führen Sie die Installation fort und beachten Sie die Meldungen am Bildschirm.
Sobald Anwendung und Kataloge installiert sind, fahren Sie fort, indem Sie die Anwendung auf den Client Computern installieren. 

[ Zurück zum Seitenanfang ]