TraceParts Installationshandbuch


Zuerst lesen Installationsarten Vollständig Anwendung
Kataloge Verteilung (Netzverwalter) Netzwerk Installation Registrierung
Benutzung FAQ Glossar Deinstallation
 
Frequently Asked Questions
Auf welchen Windows Versionen läuft TraceParts?

TraceParts läuft auf folgenden Windows Versionen:
  • Windows Vista (Business, Ultimate, 32bit und 64bit)
  • Windows XP Professionel (32bit und 64bit)
  • Windows 2003 Server (32bit)
  • Windows 2000 Server & Advanced Server SP4(with Internet Explorer 5.5 at minimum)
  • Windows 2000 SP4 (with Internet Explorer 5.5 at minimum)
Benötigt man Microsoft Access auf dem Computer, auf dem TraceParts installiert ist?

Nein. TraceParts installiert das Runtime Modul von Access. Die Vollversion ist nicht notwendig.
Muss man Administrator Rechte besitzen, um TraceParts installieren zu können?

Ja.
Ist es besser als lokaler oder als Netzwerkadministartor angemeldet zu sein, wenn man TraceParts installiert?

Lokaler Administrator ist bevorzugt.
Warum muss man TraceParts auf einer NTFS partition installiern? 

Eine NTFS Partition kann mehr Ordner und Dateien verwalten als eine FAT oder FAT32 Partition.

Die Installation aller Kataloge würde die Grenzen einer FAT und FAT32 Partition überschreiten.
Ich habe TraceParts gekauft. Muß ich nun die Versuchsversion deinstallieren, bevor ich die gekaufte Version installiere?

Nein!

Wenn Sie die selbe Version benutzen ist es nicht notwendig die Versuchversion zu deinstallieren.

Abhängig von der bestellten Schutzversion, stecken Sie einfach den Hardwarelock ein oder geben den Registrierungscode ein, den Sie mit der Lieferung erhalten haben.
TraceParts war mit Aktivierungscode installiert. Benötige ich einen neuen Code nach der Installation einer neuen Version?

Nein.

Sollte sich allerdings an Ihrer Hardware etwas geändert haben,(z.B. RAM, BIOS Update, etc), benötigen Sie einen neuen Code.
Wieviel Zeit benötigt man für eine Vollinstallation von TraceParts?

Die Kataloge sind gepackt auf der DVD vorhanden. Es kann sehr lange dauern alle Kataloge zu installieren.

Daumenregel:
  • Wenn alle Kataloge für eine lokale Installation gewählt wurden, kann die Installation, abhängig von der Geschwindigkeit des Rechners, bis zu 3 Stunden dauern.
  • Wenn alle Kataloge für eine Netzwerk Installation gewählt wurden, kann die Installation 4 bis 6 Stunden dauern.
Wieviel Zeit benötigt man für die Installation der Anwendung von TraceParts?

Abhängig von der Geschwindigkeit des Computer, dauert diese Installation ca. 10 Minuten.
Warum wird meine CAD Software nicht in der Liste der verfügbaren Programme gezeigt, wenn ich TraceParts installiere?

Dafür gibt es mehrere Gründe:
    1. Die CAD Software ist auf diesem PC nicht installiert.
    2. Die installierte CAD Software Version gab es noch nicht, als die TraceParts DVD ausgeliefert wurde,
    3. Die installierte CAD Software Version ist zu alt und wird von TraceParts nicht mehr unterstützt
    4. Die installierte CAD Software Version entspricht nicht den Vorgaben des Herstellers. (Dies ist oft der Fall wenn die CAD Software in einem Bundle geliefert wird)
Wie fährt man fort, wenn die CAD Software, die man beutzt, nicht aufgelistet ist?

Die Antwort hängt davon ab, warum die CAD Software nicht erkannt wurde:

Wenn die CAD Software nicht installiert ist.

Das einzige was Sie tun können, ist die CAD Software zu installieren.

Wenn die CAD Software zu neu ist:

In diesem Fall:
    1. Installieren Sie TraceParts und wählen Sie einen CAD Treiber aus, der keine speziell CAD Software erfordert. Z.B.: Parasolid, DWG, DXF, STEP or IGES
    2. Gehen sie nach der Installation auf die TraceParts Webseite http://www.traceparts.com/support/drivers.asp und laden den neuen Treiber für diese CAD Software herunter. 
    3. Installieren Sie den Treiber durch Doppelklick auf die herunter geladene EXE Datei.

Wenn die CAD Software zu alt ist:

In diesem Fall können Sie nur Ihre CAD Software updaten.

Wenn die CAD Software nicht den Vorgaben des Herstellers entspricht

Jede Software hat ihre eigenen Spezifikationen. Für Hilfe dazu, kontaktieren Sie unser Helpdesk über dieses Formular   :
http://www.traceparts.com/support/helpdesk.asp 
Es gibt verschiedene Versionen der gleichen CAD Software auf meinem PC. Wie wähle ich die richtige für die Benutzung mit TraceParts aus?

Dann passiert Folgendes:
    1. Wenn der Anwender die CAD Software, gewählt hat, sucht TraceParts nacht den installierten Versionen
    2. Wenn mehrere kompatible Versionen der CAD Software erkannt wurden, so zeigt die Installationsroutine eine Liste der installierten Version, damit der Anwender eine Version auswählen kann.
    3. Danach werden die benötigten Dateien auf dem PC installiert.

ACHTUNG: Wenn mehrere Versionen der CAD Software auf dem PC installiert sind, der Anwender aber nicht nach einer bestimmten Version gefragt wird, so heißt das, dass nur eine dieser Versionen zu TraceParts kompatibel ist. Diese wird dann automatisch gewählt.
Ich habe anfangs nur wenige Kataloge installiert. Kann ich später andere Kataloge hinzufügen?
Ja.

Es gibt 3 verschiedene Arten Kataloge nach der Erstinstallation hinzu zu fügen:
    1. Auf dem PC, auf dem eine Vollinstallation ausgeführt wurde, führen Sie die "setup.exe" auf DVD aus , und wählen Sie "Bauteilkataloge" als Installationstyp
    2. Gehen Sie im Startmenü auf /Programme/TraceParts/Bauteilkataloge hinzufügen - löschen" und folgen Sie den Anweisungen
    3. Gehen Sie auf die TraceParts Webseite und laden Sie sich Katalogupdates herunter.
Was ist der einfachste Weg um TraceParts von einem Ort an den anderen zu bringen?
Der einfachste Weg ist eine Deinstallation und anschliessende Neuinstallation.

Was Sie nicht tun dürfen:
  • Manuelles Löschen der TraceParts Ordner
  • Manuelles Verschieben der TraceParts Ordner
  • Die Installation stoppen während Dateien auf den Rechner kopiert werden. 
TraceParts ist bereits installiert, aber das CAD System wurde deinstalliert und anschliessend neu installiert, muss TraceParts neu installiert werden?
Nein.

Sie müssen nur den Treiber für diese CAD Software neu installieren, mehr dazu in der TraceParts Hilfe im Abschnitt, "Weiterführende Benutzung > CAD Treiber hinzufügen/entfernen".
Kann TraceParts auch auf Computern mit z.B russischen oder chinesischen Windows installiert werden? 
Ja.
Kann TraceParts auf dem Client Computer mit anderen CAD Systemen installiert werden als auf dem Rechner der Vollinstallation?
Ja.
Ist TraceParts eine 64bit Applikation?
Nein, TraceParts ist eine 32bit Applikation.

[ Zurück zum Seitenanfang ]