TraceParts Installationshandbuch


Zuerst lesen Installationsarten Vollständig Anwendung
Kataloge Verteilung (Netzverwalter) Netzwerk Installation Registrierung
Benutzung FAQ Glossar Deinstallation
 
ANWENDUNG


Beschreibung
Die Installationsart "ANWENDUNG" installiert nur die TraceParts Anwendung. Dies kann angewendet werden, wenn die Kataloge z.B. über das Netzwerk geshared werden.

Das ist der Grund, warum diese Art der Installation nur ausgeführt werden kann, wenn vorher eine VOLLINSTALLATION auf einem anderen Rechner durchgeführt wurde.

Genau wie die VOLLINSTALLATION, so ist auch die Installation der ANWENDUNG in zwei Schritte aufgeteilt:
    1. Der Anwender gibt die Informationen ein, die von der Installationsroutine benötigt werden: 

      • Pfad für das Programm (Lokale Installation ist Pflicht)
      • Auswahl der CAD System(e) mit denen TraceParts arbeiten soll
      • Pfad zur kundenspezifischen Datenbank (lokal oder im Netzwerk)
      • Pfad in dem die Kataloge installiert wurden

    2. Der Installationsprozess läuft wie folgt ab:

      • Die Installationsroutine prüft zuerst ob Microsoft Komponenten aktualisiert werden müssen. Ist dies der Fall, werden sie automatisch installiert.

      • ACHTUNG: Der PC benötigt eventuell einen Reboot (abhängig von den aktualisierten Komponenten)

      • Die Installationsroutine installiert die Anwendung
      • Die Installationsroutine installiert die kundenspezifische Datenbank
So wird die Installation durchgeführt:
    1. Legen Sie die TraceParts DVD ein.

    2. Sollte "autoplay" nicht automatisch starten, doppel-klicken Sie "setup.exe" auf der DVD.

    3. Lizenzvereinbarung



    4. Wählen Sie den Installationstyp 



    5. => Wählen Sie "Anwendung". Der Willkommen Dialog erscheint, klicken Sie auf "Weiter".



      Klicken Sie auf "Weiter"

    6. Wählen Sie den Pfad für die Anwendung



    7. Die Installation der Anwendung muss lokal erfolgen. Klicken Sie auf "Durchsuchen" um die Vorgabe zu ändern.

      Klicken Sie auf "Weiter"

      => Die folgende Warnung ercheint, wenn die gewähle Partition keine NTFS Partition ist:



      TraceParts MUSS auf einer NTFS Partition installiert werden.

      Klicken Sie auf "Ok".

    8. Wählen Sie die Programmgruppe




    9. Falls gewünscht, ändern Sie den Namen der Programmgruppe für TraceParts.

      Klicken Sie auf "Weiter"

    10. Wählen Sie die Art der Anwendung und das (die) CAD System(e) mit denen TraceParts benutzt werden soll. 




      • Wenn auf dem PC kein CAD System installiert ist, wählen Sie "Ohne CAD Software" Art der Benutzung.
      • Wenn auf dem PC kein CAD System installiert ist, das mit Trace Part kompatibel ist, wählen Sie ein CAD Format, das nicht für ein spezielles Programm bestimmt ist: (z.B. STEP or IGES).
      • Wenn auf dem PC ein CAD System installiert ist, das nicht in der Liste erscheint und angenommen das CAD System ist it TraceParts kompatibel, gehen Sie auf die FAQ Seite in diesem Dokument.


      WICHTIG: Wenn Sie die Standardbenutzung gewählt haben ("mit CAD Software"), MÜSSEN Sie mindestens ein CAD Format wählen. 

      Klicken Sie auf "Weiter"

    11. Wählen Sie den Pfad für die kundenspezifische Datenbank;




      • Der Pfad zur kundenspezifischen Datenbank kann lokal oder im Netzwerk liegen.

      • Diese Datenbank erlaubt es dem Anwender, die Stücklisten mit eigenen Felder zu modifizieren.

        Diese Datenbank is "Benutzer spezifisch". Die mitgelieferte Datenbank ist leer.
      • Für mehr Informationen, lesen Sie bitte in der TraceParts Hilfe, Abschnitt "Weiterführende Benutzung", "Kundenbezogenheit – Verbindung mit externen Daten".

      Sie können die Vorgabe des Programms belassen.

      Klicken Sie auf "Weiter"

    12. Wählen Sie den Pfad für die Kataloge 



    13. Über den Pfad der Kataloge:

      • Sie können die Kataloge lokal oder im Netzwerk installieren.
      • Sie können einen Laufwerksbuchstaben zuweisen (z.B. X:\) oder ein UNC Pfad (z.B. \\server\share)


      Klicken Sie auf "Durchsuchen" um die Vorgabe zu ändern.

      Ein neues Fenster öffnet sich, in dem Sie den neuen Pfad wählen können..

      Wenn Sie einen UNC Pfad verwenden, können Sie ihn direkt, wei unten gezeigt, eingeben:

      Klicken Sie auf "Ok" oder "Abbruch" um zum letzten Fenster zurück zu gelangen.



      WICHTIG:
      Der eingegebene Pfad MUSS muss der übergeordnete Ordner des "Partsdata" Ordners sein. (dieser wird automatisch von der VOLLINSTALLATION)

      Wenn der Pfad nicht korrekt ist, erscheint eine Fehlermeldung:

      Der Installationsprozess geht weiter, wenn der Pfad korrekt ist.

      Klicken Sie auf "Weiter"

    14. Die Installationsroutine ist nun bereit.  




    15. Alle Informationen sind nun gesammelt und die Installation kann beginnen.

      Klicken Sie auf "Weiter"


    16. Die Installation beginnt mit der dem Update der Microsoft Komponenten (falls erforderlich).  



    17. Abhängig von der Konfiguration des PCs können mehrere Dialogboxen erscheinen.







      Der PC benötigt nach dem Update eventuell einen Reboot. Nach dem Reboot geht der Installationsprozess automatisch weiter.

    18. Danach wird die Anwendung installiert.  


    19. TraceParts wird automatisch konfiguriert.



      Wenn eine Vorgängerversion von TraceParts auf dem PC installiert war, kann es zu einem Schutzfehler kommen (siehe auch hier).


      In diesem Fall klicken Sie zuerst auf "OK", dann auf "Abbruch" im Schutz Fenster.



      Die Installation wird beendet.

    20. Lies mich Datei




    21. Klicken Sie auf "Weiter"


    22. Ende des Installationsprozess




    23. Klicken Sie auf "Fertigstellen"

      => TraceParts wird automatisch ausgeführt.
      • Wenn eine Vorgängerversion von TraceParts installiert war, die noch nicht aktiviert wurde oder abgelaufen ist, empfehlen wir, den Haken bei "Starten Sie TraceParts" zu entfernen und die Lizenz zu aktivieren. (Siehe auch "Registrierung")
      • Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie TraceParts auf diesem PC installieren, können Sie den Haken bei "Starten Sie TraceParts" belassen.

      Wenn Sie TraceParts automatisch starten lassen und Ihre CAD Software getrennt davon starten, vergessen Sie nicht das TraceParts Icon in Ihrer CAD Software zu betätigen. Nur so wird die Kommunikation zwischen TraceParts und Ihrer CAD Software richtig hergestellt.. 
[ Zurück zum Seitenanfang ]