ParaBase est un logiciel de paramétrage totalement intégré à AutoCAD. Il permet de paramétrer tout dessin en deux dimensions quelle que soit sa complexité, et de générer, à partir d'un seul dessin, tout une famille d'objets en indiquant simplement la valeur des paramètres qui définissent l'objet désiré. Vous pouvez ainsi paramétrer des composants d'une bibliothèque de pièces, des ensembles complets avec différentes vues, ou une partie seulement d'un dessin.
Les objets créés avec ParaBase peuvent également être insérés dans un autre dessin, un plan d'ensemble par exemple. Une fois inséré, l'objet pourra être redimensionné ou bien modifié et manipulé avec les commandes classiques d'AutoCAD. ParaBase permet ainsi de créer simplement tout un ensemble de géométries types, simples ou complexes, que le dessinateur utilisera comme des blocs intelligents. Quel que soit votre domaine d'activité: mécanique, bâtiment, travaux public, ingénierie, ParaBase sera pour vous un outil de productivité indispensable.


Dessin automatique, aides au dessin ou bibliothèque de pièces, le paramétrage permet de réduire de manière spectaculaire le temps de production des plans. Ces gains de productivité ne doivent pas être masqués par une difficulté dans la réalisation des modèles paramétrés. C'est pourquoi ParaBase a été conçu pour faciliter au maximum la phase de paramétrage. ParaBase est accessible à tous les utilisateurs.
ParaBase, le paramétrage par contraintes
ParaBase a été développé en utilisant des technologies de développement orientées objet et un système de résolution, particulièrement performant, basé sur un algorithme de reconnaissance automatique de contraintes géométriques.
ParaBase ne demande aucune connaissance particulière en programmation. La méthode de paramétrage est tout à fait naturelle.
Vous dessinez et concevez avec AutoCAD, avec ParaBase, vous définissez les relations entre entités à l'aide de contraintes géométriques ou dimensionnelles:
ParaBase est très visuel, toutes les manipulations se font à la souris, en pointant les entités et en saisissant les contraintes dans les boites de dialogue.

Des fonctions puissantes comme Réseau, Hachures, Miroir, spécifiques à ParaBase automatisent le paramétrage de ce type de fonctions et permettent d'obtenir des gains de temps appréciables.
Les éléments du paramétrage sont stockés au sein même des entités. Nul besoin de fichier extérieur ou d'attribut, un objet ParaBase contient les éléments de son paramétrage et est stocké comme un bloc AutoCAD. L'utilisateur peut conserver, dans ses plans, les objets ou ensemble paramétrés, sous forme d'entités simples ou sous forme de blocs.
Lien avec des tables externes
Une fonctionnalité importante de ParaBase est la possibilité de lire les valeurs des paramètres dans une base de données extérieure (au format dBase), ou une feuille de calcul. Ainsi pour une bibliothèque de pièces, il suffira de placer toutes les valeurs possibles de la pièce dans une base de données et l'utilisateur n'aura au moment de l'utilisation de cet objet, qu'à choisir dans la base la valeur souhaitée.

Dans cette vue de face d'un corps de vérin, le modèle a été réalisé en concevant l'écrou seul d'une part et la vue sans écrou d'autre part. La commande UNIR a ensuite été utilisée pour intégrer les écrous au modèle.
Le module ASSEMBLAGE
Ce module donne des possibilités très importantes au logiciel. Il permet d'utiliser dans la définition d'un paramétrage, en plus de tous les types d'entités AutoCAD, d'autres objets paramétrés. Cette opération se fait avec la même facilité et la même technique que pour une entité simple (contrainte du point d'insertion du sous ensemble et de ses caractéristiques). Cette technique permet de réaliser simplement des ensembles paramétrés complexes.

La fonction d'assemblage permet de faire évoluer un objet paramétré en incluant d'autres
Evolution dynamique des paramètres de l'objet
ParaBase permet d'agir dynamiquement sur une ou plusieurs variables de l'objet. Cette possibilité permet de faire des simulations de modèle en agissant sur les différents paramètres de celui-ci.
Cette évolution dynamique peut également être obtenue sur un objet attaché à une base de données, dans ce cas, le modèle évolue dynamiquement en passant successivement sur les différents enregistrements de la base de données.
Prenons l'exemple de l'insertion d'une vis, l'utilisateur choisit le diamètre de la vis et décide une insertion dynamique de la longueur. A l'écran, l'utilisateur tire dynamiquement l'objet qui évolue en passant successivement sur les différentes valeurs possibles de longueurs de vis (les différentes valeurs présentes dans la base de données).


Une grande richesse de fonctionnalités
Développer avec ParaBase
ParaBase est destiné avant tout à des utilisateurs d'AutoCAD sans connaissance particulière en programmation. Cependant, les fonctions de ParaBase peuvent être utilisées dans un programme AutoLISP, permettant ainsi la réalisation de fonctions ou d'applications complètes utilisant les noyaux AutoCAD et ParaBase.
| Qu'est ce qu'un système paramétrique Si vous avez déjà inséré un bloc dans un plan AutoCAD, et changé son échelle vous avez utilisé un système paramétrique. Ce terme décrit la possibilité de créer une géométrie en spécifiant les paramètres qui la caractérisent, par exemple la hauteur et la largeur d'une porte, ou le diamètre et le nombre de trous de fixation d'une bride. Un modèle paramétré peut être simple comme une porte ou une bride, ou complexes c'est à dire posséder des centaines de paramètres et représenter un plan d'ensemble complet. Un système paramétrique est utilisé pour concevoir des éléments de bibliothèque, des plans d'ensemble complets, ou pour réaliser les bases d'un nouvel ensemble qui sera complété manuellement. |
ParaBase existe sous plusieurs formes:
Version d'AutoCAD supportée
ParaBase existe pour: AutoCAD version 12 et 13, DOS ou Windows. ParaBase fonctionne également dans l'environnement Windows 95 et Windows NT.
ParaBase est disponible en différentes langues:
Espagnol, Anglais, Allemand et Italien.
Configuration nécessaire
ParaBase ne nécessite pas de ressources complémentaires à celles d'AutoCAD.
Les points forts de ParaBase
haut de page

Accueil
Contact