webleads-tracker

Des composants 3D en plastique à la disposition des concepteurs du monde entier

igusigus GmbH offre à ses clients des dizaines de milliers de composants en plastique. Désormais accessibles à tout moment et n’importe où, les composants ont été modélisés en 3D grâce à la technologie CADClick de KiM, puis mis à disposition en ligne et hors ligne via TracePartsOnline.net. Le processus s’est déroulé très facilement.

 

Quiconque parcourt le catalogue d’igus peut facilement avoir l’impression de se retrouver à l’époque où il jouait avec ses Lego ou Fischer. Près de 92 000 composants sont proposés, ce qui représente des possibilités de conception quasiment illimitées pour éveiller l’envie de jouer du concepteur…

 

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que de nombreux composants et systèmes peuvent également être configurés en fonction des besoins du client. Cette personnalisation se fait simplement en ligne, en quelques étapes.

 

Avant de détailler cet aspect, parlons de l’entreprise elle-même.

Dry running miniature linear axis from igus for positioning small loadsAxe linéaire miniature sans graissage d’igus pour positionner de petites charges

 

Des débuts dans un garage

Günter Blase a fondé l’entreprise en 1964 dans un garage. Son idée d’origine était d’utiliser le moulage par injection pour fabriquer des composants qui devaient auparavant être fabriqués à l’aide d’autres méthodes onéreuses ou à partir de matériaux complètement différents. Au départ, Günter Blase a produit des composants personnalisés à la demande, avant de créer sa propre gamme de produits. Son premier catalogue est né en 1979. À partir de ces débuts modestes, igus a connu une très forte croissance. Implanté dans 28 pays, l’entreprise compte aujourd’hui quelque 2 000 employés, dont environ 1 000 à son siège à Cologne. Comptant également des partenaires commerciaux dans 42 pays du monde entier, igus est un véritable acteur international.

 

Néanmoins, environ 90 % de ses 92 000 composants restent produits à Cologne. L’entreprise dispose ainsi de tous les attributs nécessaires pour répondre rapidement aux besoins des clients.

 

« Tous nos produits présentent deux caractéristiques intrinsèques : soit ils sont moins chers que les produits concurrents, soit ils durent plus longtemps et, bien souvent, ce sont les deux qui s’appliquent en même temps », commente Jörg Landgraf, attaché de presse de l’entreprise.
Chaque année, igus développe entre 1 500 et 2 500 nouveaux produits et améliorations de produits.
Ses principales gammes de produits regroupent des paliers lisses en plastique, des chaînes énergétiques et des composants d’automatisation.

 

Un partenariat réussi pour les composants en ligne

Les composants et systèmes d’igus sont des pièces d’installation types pour les concepteurs travaillant au développement d’applications. Idéalement ils veulent pouvoir transférer directement ces composants en tant que modèles 3D, au format CAO dont ils ont besoin, sans être obligés de les redessinés. « C’est pourquoi nous avons initialement commencé à modéliser nous-mêmes nos composants et à les fournir au format DXF« , explique Joschi Rohe, responsable des supports électroniques à igus.

 

Cette opération a nécessitait beaucoup d’efforts et elle présentait l’inconvénient que les composants étaient statiques et ne pouvaient plus être modifiés par les clients. Comme de nombreux clients voulaient utiliser d’autres formats CAO et qu’igus cherchait à proposer non pas les géométries d’origine, mais des modèles « épurés », la décision a été prise en 1999 de recourir à un prestataire de services compétent. « Nous avons fait appel à KiM, qui a réalisé une connexion intelligente avec notre système expert pour les chaînes énergétiques. Il s’est avéré que nous avons fait un bon choix, qui perdure jusqu’à aujourd’hui », se félicite Joschi Rohe.

 

Joschi Rohe, Head of Electronic Media at igus in CologneJoschi Rohe, responsable des supports électroniques à igus à Cologne

« igus, qui est notre client depuis longtemps, est extrêmement innovant et attribue une grande valeur au service aux clients. C’est pourquoi le travail des clients finaux est largement facilité grâce à de nombreux outils logiciels. En tant que prestataire de services, nous nous réjouissons de notre collaboration avec igus. Chaque application est sans cesse enrichie et optimisée. La réussite est clairement au rendez-vous, comme en témoigne le nombre phénoménal de téléchargements et d’utilisations », confie Achim Angel, PDG de KiM GmbH.

 

« C’est suite à une recommandation de KiM que nous nous sommes adressés à TraceParts, qui publie toutes les données pour nous sur son portail. Nous pouvons ainsi atteindre directement via notre site web les millions d’utilisateurs de la bibliothèque CAO de TraceParts et de ses portails partenaires à une phase précoce du processus de conception. C’est pour nous un aspect important dans la quête de nouveaux clients », affirme Joschi Rohe.

 

Le processus actuel implique donc un prestataire de services externe qui prépare initialement les données, en raison du volume élevé des produits. Les données sont ensuite transmises à KiM en vue d’un traitement supplémentaire, dont la création de différentes configurations et versions linguistiques. Enfin, les modèles de produits sont transférés avec toutes les informations complémentaires de KiM à TraceParts, où ils sont mis à disposition en ligne sur le portail TracePartsOnline.net, ainsi que sur le DVD de TraceParts.

 

« Je tiens à mentionner que nous ne créons aucune géométrie à TraceParts. Comme nous exploitons le noyau CADClick, technologie de KiM, sur TracePartsOnline.net, nous pouvons importer les données directement depuis les clients de KiM« ,

précise Christian Baumgärtner, directeur général de TraceParts à Amberg, en Allemagne, au sujet de la collaboration avec KiM et igus.
Autrement dit, les utilisateurs du monde entier peuvent choisir quelle voie ils empruntent.

 

Choosing an energy chain for circular and spiral motions via the TracePartsOnline.net portalChaîne énergétique pour les mouvements circulaires et en spirale sur le portail TracePartsOnline.net

 

L’accès via la page d’accueil d’igus offre un avantage important : grâce à la technologie de configuration CADClick de KiM, des configurations de produits spécifiques sont créées sur cette page, ce qui permet de générer des solutions propres aux utilisateurs pour divers composants ou systèmes, et non directement des articles de catalogue. igus offre ainsi un service innovant à ses clients.

 

« Prenons l’exemple d’une chaîne énergétique. Elle peut avoir une longueur comprise entre 10 cm et 800 m. En outre, des câbles peuvent être insérés et les compartiments internes peuvent être disposés de façons très différentes. En utilisant notre configurateur dédié dans lequel ils saisissent leurs données spécifiques, nos clients peuvent concevoir leur chaîne en toute confiance. De plus, nous pouvons produire le modèle 3D ainsi créé », explique Joschi Rohe.

 

Ce processus est bénéfique aussi bien pour l’utilisateur que pour le fabricant de composants. igus n’a aucun effort, ou seulement minime, à faire pour traiter une conception spécifique, ce qui permet de gagner plusieurs jours par demande. Pour leur part, les utilisateurs ont la possibilité de créer leur solution spécifique 24 h/24, 7 j/7, de n’importe quel endroit, et de l’obtenir et l’intégrer immédiatement. Des fichiers PDF en 3D peuvent aussi être créés et transférés à l’utilisateur. Pour les personnes qui ne peuvent pas travailler en ligne, igus propose au téléchargement une bibliothèque hors ligne complètement identique. Elle a également été créée par KiM.

 

Expériences passées et perspectives d’avenir

Jusqu’à présent, les expériences avec la solution décrite sont « positives depuis des années », indique Joschi Rohe. « Elle a été très bien accueillie par les clients et nous enregistrons de très nombreux téléchargements des modèles 3D. Le système fonctionne en toute fiabilité. Bien sûr, l’un des grands avantages pour nous en termes de temps et d’argent tient au fait que nous n’avons pas besoin de créer de nouvelles données pour un portail externe comme TracePartsOnline.net et que tous les modèles que nous avons créés et testés avec KiM peuvent être utilisés directement. » Il est tout aussi enthousiaste à propos de la collaboration avec les partenaires TraceParts et KiM. « Nous bénéficions d’un très bon service qui fonctionne sans problème et ils sont toujours ouverts à de nouvelles idées de notre part. »

 

D’autres perspectives se dessinent pour l’avenir : l’animation des modèles 3D.

« Nous pensons que les utilisateurs auraient tout à gagner s’ils pouvaient simuler le mouvement non seulement de nos composants robots, mais également de nos chaînes énergétiques. Cela permettrait d’obtenir une conception plus fiable. C’est un point sur lequel nous allons travailler avec nos partenaires. »

 

Pour plus d’informations :
Igus : igus.fr
Kim : kimweb.de
Modèles CAO de Igus sur www.tracepartsonline.net
Contactez nous : info@traceparts.com