webleads-tracker

Des composants standards, des pièces de machines et de montage disponibles en 3D dans le monde entier

Ganter GriffIl est de plus en plus important pour les fabricants de composants standard que leurs produits soient disponibles dans le monde entier via des portails en ligne. La société Otto Ganter GmbH & Co. KG, établie à Furtwangen en Allemagne, travaille depuis plusieurs années déjà avec des entreprises telles que TraceParts. Grâce à des processus sécurisés, les clients finaux bénéficient d’un large éventail de composants pertinents dans leur format CAO natif.

 

« C’est un honneur pour moi de vous présenter ma liste de prix pour diverses pièces de machines et de vous demander poliment de bien vouloir y prêter la plus grande attention et d’avoir la gentillesse de m’honorer avec une commande. »

 

C’est ainsi que commence la préface du tout premier catalogue Ganter, publié en 1912 par le fondateur de l’entreprise, Otto Ganter. Cela montre à quel point il était en avance sur son temps, puisque les premières normes DIN ne sont apparues que 5 ans plus tard.

 

Otto Ganter a fondé son entreprise en 1896, initialement en tant qu’atelier mécanique. Il a rapidement eu l’idée de fabriquer en grande quantité des pièces de machines standard, telles que des poignées ou des manivelles, et de les vendre dans son entrepôt. L’avantage était double : réduction des prix à l’unité et raccourcissement des délais de livraison.

 

Cette idée de base est encore d’actualité aujourd’hui. Au cœur de la Forêt Noire à Furtwangen, la société Ganter GmbH & Co. KG est encore entre les mains de la famille qui l’a fondée pour la 4e génération, Stefan Ganter étant aujourd’hui à sa tête.

 

Martin Baüerle and Axel Weber with the first Otto Ganter catalog Martin Baüerle et Axel Weber avec le premier catalogue de normes Otto Ganter
et le catalogue actuel qui compte aujourd’hui 1300 pages..

 

« La variété des pièces proposées a toutefois considérablement changé. Tandis que le premier catalogue d’Otto Ganter comportait 12 pages, notre catalogue actuel en compte 1 312, avec environ 50 000 pièces »,

explique Axel Weber, directeur marketing de l’entreprise. Il est impossible de les décrire toutes en détail.

 

Les produits sont répartis en deux grands groupes :

  • les composants standard pour le serrage et le fonctionnement ;
  • les pièces de machines et de montage.

 

Les photos accompagnant cet article sont également parlantes. D’un point de vue statistique, les « boulons d’arrêt » représentent une part de plus de 20 % de la gamme.

 

Part of the range of Ganter which includes around 50 000 parts

Une partie de la gamme de Ganter qui comprend environ 50 000 pièces.

 

Cette entreprise de taille moyenne qui emploie 280 collaborateurs se considère désormais comme un leader mondial dans son secteur grâce à sa large gamme de produits.

« La diversité de notre offre tient en grande partie à l’utilisation de différents matériaux. Notre gamme s’étend de l’acier, l’acier inoxydable, la fonte grise, la fonderie de précision et la fonte injectée jusqu’à divers plastiques », indique Axel Weber.

 

En plus de ses propres produits, Ganter complète son portefeuille avec des produits d’entreprises partenaires. Au total, Ganter propose ses produits dans plus de 60 pays, directement, via ses propres succursales ou via des partenaires commerciaux.

« Les clients peuvent ainsi acheter leurs composants standard en local, tout en ayant l’assurance de conserver la qualité élevée de la Forêt Noire« , souligne Axel Weber.

 

Ganter propose également de nombreux services en plus de ses produits :

  • la livraison rapide (toute commande passée avant 16 h 30 est livrée dans la majorité des cas le jour suivant) ;
  • la possibilité de fabriquer des pièces personnalisées. Environ 30 % de la production est fabriquée individuellement à la commande ;
  • sa propre boutique en ligne pour les composants standard qui peuvent être achetés de la même façon que sur Amazon ou autre.

 

Ces dernières années ont vu une forte hausse des activités menées sur et via internet. Axel Weber parle d’une « multiplication par cinq sur les cinq dernières années ». Il n’est donc guère surprenant que les fabricants de composants tirent au maximum parti des opportunités offertes par les portails spécialisés tels que TracePartsOnline.net. Outre les catalogues, cela implique que les avantages en matière de services de e-marketing de TraceParts sont également exploités.

« Il s’agit d’un outil très efficace pour positionner et promouvoir notre catalogue et nos produits de façon ciblée », se félicite Axel Weber.

 

 

The quick shipping for customers is very important, that why Ganter is equipped in a sophisticated logistic

La livraison rapide aux clients est très importante
c’est pourquoi Ganter est équipé d’une logistique sophistiquée

 

Partenariat de longue date tourné vers l’avenir

La collaboration avec TraceParts date déjà d’il y a une quinzaine d’années. « Nous avons commencé à cette époque par des représentations 2D de nos composants, puis nous sommes passés aux versions 3D en ligne au début des années 2000″, se souvient Martin Bäuerle, responsable du développement chez Ganter.

 

Au début, les représentations des composants étaient très simples, en monochrome, sans cinématique et n’étaient téléchargeables que via STEP et IGES. Depuis, les choses ont considérablement changé, comme l’explique Martin Bäuerle : « Nous utilisons aujourd’hui les géométries d’origine, que nous avons toutefois converties pour les publier dans une « géométrie de l’offre ». Les représentations dans les catalogues en ligne sont très plaisantes, jusqu’aux couleurs des composants, et les concepteurs peuvent les télécharger au format de données natif de leur logiciel de CAO. » Non seulement les concepteurs bénéficient d’une expérience agréable, mais les composants de Ganter sont en plus attrayants.

 

Le cycle du processus jusqu’à la publication sur TracePartsonline.net est tel que, après la conception proprement dite par Ganter (dans SOLIDWORKS), les composants sont convertis dans une « représentation de l’offre« . Cela implique de supprimer les symboles de surface et les tolérances, ainsi que de simplifier les géométries internes si elles n’intéressent pas l’utilisateur.

Toutes les dimensions des composants sont ensuite converties dans STEP et transmises à TraceParts. TraceParts procède alors à un traitement complémentaire, puisque tous les composants doivent pouvoir être téléchargés dans tous les formats CAO natifs existants.

 

« Si ces données sont générées, nous recevons une version de contrôle dans notre format CAO, SOLIDWORKS. Lorsque tout est correct, nous approuvons les composants en vue de leur publication sur TracePartsonline.net« , explique Martin Bäuerle.

 

Quelle est l’étape suivante pour les utilisateurs ?

Le téléchargement d’un composant donné génère également un numéro de commande spécifique. Celui-ci passe sur la liste des pièces et, le cas échéant, la liste de commande en vue de l’achat. Au final, les clients reçoivent exactement le composant choisi par le concepteur. Le principe suivant s’applique : chaque composant intégré par le concepteur est également un composant vendu, même s’il peut y avoir une certaine variante.

 

Les collaborateurs de Ganter sont-ils satisfaits des téléchargements ?

« Oui, indéniablement », se réjouit Martin Bäuerle. « Nous en sommes enchantés et nous nous félicitons de la tendance à la hausse. » Le responsable du développement est tout aussi ravi de la prise en charge par TraceParts : « Nous n’avons aucune récrimination et apprécions grandement ce partenariat durable. » Cela inclut naturellement tous les nouveaux composants, qui représentent toujours entre 50 et 100 nouveaux standards avec chacun 20 à 200 articles par an.

 

Pour plus d’informations :
Ganter : www.ganter-griff.de
Modèles CAO de Ganter sur www.tracepartsonline.net
Contactez nous : info@traceparts.com