TraceParts
   
























Témoignages clients > Legris



Legris est leader mondial de composants techniques industriels pour circuits de fluides. En 2001, Legris a confié à TraceParts la mise en œuvre de sa bibliothèque CAO de composants à destination des bureaux d’études des OEM et utilisateurs finaux de ses produits.

Cet assemblage utilise divers composants Legris pour fluides industriels (tubes millimétriques) générés par TraceParts : connecteur multiple modulaire, régleur de débit, et tés. L'animation illustre les avantages du système de connexion instantanée LF3000 permettant des raccordements et des déconnexions immédiats

« A la fin des tests, la solution TraceParts fut retenue sans l’ombre d’une hésitation », se souvient Patrice SALEM, Responsable Marketing Support chez Legris, « même si ce choix engageait notre société pour une longue période. C’est pour cela que les évaluations ont été rigoureuses car il ne fallait pas se tromper de partenaire ». Un terme qui reviendra souvent lors de notre entretien. Quatre critères importants ont conduit au choix du « partenaire » TraceParts :
  • sa capacité unique à proposer deux types de modélisation : composants figés, directement déclinés des modèles CAO des bureaux d’études Legris (70% de la bibliothèque) et familles de composants paramétrés.
  • es partenariats qu’elle entretient avec les éditeurs CAO, garantissant la qualité des modèles dans leurs formats respectifs.
  • Le niveau élevé et le sérieux des services apportés par ses équipes techniques.
  • Les différentes possibilités d’intégration de la bibliothèque : depuis le site TraceParts et depuis le site Legris, ainsi que par la large diffusion du CD-ROM Legris et du DVD TraceParts.
  •  

    Aujourd’hui 1500 composants « basse pression » sont disponibles dans la bibliothèque. Dès avril 2007, cette famille s’enrichira de 700 pièces et la catégorie « haute pression » verra le jour avec 3500 composants.
    Bien que commercialisant majoritairement sur un mode B2B (Business To Business), Legris a vu dans la mise à disposition de ses modèles CAO un moyen de rendre un service supplémentaire à ses clients : leur éviter une modélisation inutile et, surtout, leur offrir un modèle fiable, garant d’une installation réussie.
    « C’est cette adhésion à nos exigences de qualité que nous apprécions chez TraceParts, et qui en fait un partenaire sur le long terme » affirme Patrice SALEM. « Les ventes de produits consécutives à l’utilisation de ce service croissent régulièrement. Nous arrivons ainsi à fidéliser nos clients actuels mais aussi à en capter de nouveaux.»

    Pour plus d'informations :

    Legris :
    www.legris.com

    Plans CAO parfaitement intégrés au catalogue en ligne Legris
    Legris - TraceParts

    Contactez nous :
    info@traceparts.com

    Retour aux témoignages clients    haut