webleads-tracker

Accueil > Restez informé ! > Communiqués avant 2005 > TraceParts sélectionne TORNADO Technologies pour la visualisation 3D

Le fournisseur d’e-catalogue tire profit des capacités de communications du format de fichiers 3D .VIZ de TORNADO pour enrichir sa base de données de composants CAO multi-formats.

 

Tornado Technologies logoMontréal, Canada et St Romain, France, le 29 octobre, 2003 – TORNADO Technologies, Inc., éditeur de logiciels de visualisation 3D collaborative pour l’AEC, la conception d’usines industrielles et la Mécanique, et TraceParts, la première bibliothèque de Composants 100% intégrée à tous les principaux logiciels de CAO du marché, sont heureux d’annoncer la disponibilité de tracepartsonline.net incluant la visualisation 3D. La capacité de visualiser les composants en 3D au sein du portail Web de TraceParts permet d’augmenter de manière significative son utilisation grâce au contenu 3D interactif, et d’accélérer la prise de décision dans le processus de choix de composants en ligne.

 

TracePartsOnline.net 3D Viewer

 

 

Les professionnels des industries concernées par la CAO mécanique peuvent accéder rapidement aux composants normalisés ou constructeurs du catalogue en ligne TraceParts. À partir d’un simple clic, l’utilisateur peut désormais visualiser le composant désiré en 3D, via une interface basée sur la Web|VIZ Suite. Le modèle 3D est immédiatement affiché dans le format compact et optimisé 3D VIZ, permettant à l’utilisateur une manipulation en temps réel indépendamment de la configuration matérielle de l’ordinateur.

 

« TraceParts est un leader incontournable dans le domaine du catalogue électronique de composants, tant sur le plan de l’intégration aux différentes plateformes CAO, qu’en terme de communication en ligne entre les utilisateurs CAO et les fournisseurs de composants » selon Dominique GATTO, fondateur et CEO de TORNADO Technologies. « L’objectif de permettre des gains de productivité via une technologie innovante constitue la base d’un partenariat dont le potentiel à long terme permettra une plus large collaboration entre nos compagnies respectives »

 

La Web|VIZ Suite éditée par TORNADO Technologies offre plusieurs avantages clés dans l’implémentation de la visualisation 3D dans un environnement de commerce en ligne. En premier lieu, la grande souplesse de l’interface utilisateur du client web, et l’optimisation importante du format propriétaire 3D VIZ, assure une communication aisée des modèles 3D à travers les portails web. Ces dispositifs sont complétés par un outil d’administration serveur appelé VIZ|Manager, qui permet la conversion en lots de modèles CAO dans le format de fichier 3D .VIZ, et de signer électroniquement les fichiers VIZ pour plus de sécurité.

 

« Ce partenariat avec TORNADO Technologies va nous permettre de fournir aux 50.000 utilisateurs de tracepartsonline.net un accès instantané à la visualisation 3D pour les 20 millions de pièces disponibles à partir de notre portail CAO » explique Gabriel Guigue, Directeur Général de TraceParts SA. « Nous estimons que cette association stratégique est l’exemple parfait de notre engagement pour servir nos clients avec les meilleures solutions pour augmenter leur productivité dans leur processus impliquant de la CAO. »

 

tracepartsonline.net est un portail Internet qui permet d’accéder facilement à plusieurs millions de composants normalisés et fabricants, incluant ANSI, ASCO/JOUCOMATIC, ASME, BOSCH, BOUTET, CHAMBRELAN, CSR, DIN, EFFBE, ELCOM, FAIRCHILD FASTENERS, FESTO, FIBRO, FOGEX, FRANKE, GENUSTECH, HASCO, HOERBIGER ORIGA, HP SYSTEMS, HUCO, IGUS, INA, ISO, LEGRIS, LINATEC, NADELLA, NAAMS, NAS, NF, NORELEM, NSK, OLAER, PARKER, PAULSTRA, PNEUMAX, QUIRI, RABOURDIN, ROCKWELL, SEDIS, SIAM RINGSPANN, SKF, SMC, SNR, STAR, SUMER, THK, UNI, UNIMEC, etc. Ces composants essentiels pour la conception mécanique dans les industries d’outillage, de machines, aérospatiales et automobiles sont disponibles dans tous les principaux formats de CAO, et dans 6 langues différentes.

 

A propos de Tornado Technologies, Inc.
TORNADO Technologies Inc. développe et commercialise des logiciels de visualisation et de communication 3D permettant aux professionnels de l’Architecture, de l’Ingénierie et de la Construction (AEC), de la Conception Industrielle et de la Mécanique, de valoriser leurs contenus 3D. Ne nécessitant pas de pré-requis techniques particuliers (connaissances techniques particulières ?), les produits en local et web de la société sont accessibles à tous, et autorisent (permettent) une visualisation et une communication aisée des modèles 3D les plus complexes pour accroître la productivité et accélérer les prises de décision au sein de l’Entreprise étendue. Les solutions TORNADO supportent les principaux systèmes de CAO tels que AutoCAD, CATIA, PDS (Intergraph), SOLIDWORKS, ainsi que les nuages de points MENSI et de nombreux autres formats de fichiers 3D standard. Le siège mondial de TORNADO Technologies est base à Montréal, Canada.

 

A propos de TraceParts
La société TraceParts S.A. constitue le lien idéal entre les fabricants de composants et les bureaux d’études. Elle offre une solution logicielle unique pour la diffusion des modèles CAO et de l’information liée aux composants. TraceParts CD est une bibliothèque de pièces extrêmement complète et intégrée de manière totalement transparente à tous les principaux logiciels de CAO du marché: CATIA, SOLIDWORKS, Pro/ENGINEER, Solid Edge, Inventor, Mechanical Desktop, thinkdesign, TopSolid, et tous les logiciels compatibles ACIS, IGES, STEP ou Parasolid. tracepartsonline.net est un portail Internet d’une grande puissance qui propose des modèles CAO provenant de la même base de données de pièces que TraceParts CD. ( tracepartsonline.net)
TraceParts est un nouveau et remarquable moyen de communication pour tous les fabricants ; il apporte des avantages majeurs en termes de productivité à tous les bureaux d’études, qu’ils soient spécialisés dans les secteurs mécanique, électro-mécanique, outillage, aéronautique ou automobile.

Pour plus d’information sur TraceParts, consultez www.traceparts.com

News




Recevez les mises à jour mensuelles des derniers modèles CAO téléchargeables sur la plateforme CAO TraceParts

Inscrivez-vous dès maintenant !