webleads-tracker

L’accès aux catalogues de composants des fabricants n’a jamais été aussi simple depuis l’interface VX.

 

VX CAD/CAM logoMelbourne, Etats-Unis et Saint Romain, France – Le 7 avril 2009 – VX Corporation et TraceParts annoncent la disponibilité immédiate d’une bibliothèque de composants en ligne, unique en son genre, directement accessible depuis l’interface utilisateur VX. Grâce à ce solide partenariat, des milliers d’utilisateurs de VX du monde entier peuvent désormais accéder à des modèles natifs 3D issus des catalogues de fabricants de renom tels que Advantech, Asco Numatics, Bosch Rexroth, Cepex, CGI, Facom, Festo, IFM, Igus, INA/FAG, Legris, Mädler, Misumi, Norelem, Nozag, Rabourdin, Rud, Schmersal, Schmalz, Schneider Electric, Sherex, SNR, Telemecanique, Zimm…

 

 

The new online parts library designed for VX 2009 users can be accessed via the VX software or directly at www.tracepartsonline.net/ws/vxLa nouvelle bibliothèque de composants en ligne conçue pour les utilisateurs de VX 2009 est accessible via le logiciel VX ou directement sur : www.tracepartsonline.net/ws/vx

 

Les utilisateurs peuvent lancer la bibliothèque en ligne TraceParts en utilisant un menu de la nouvelle version 2009 de VX CAD/CAM. Ils peuvent, ensuite, consulter directement un catalogue spécifique ou utiliser un puissant moteur de recherche pour effectuer des recherches croisées entre les catalogues à partir des dimensions ou d’autres caractéristiques techniques. Après avoir sélectionné une pièce, les utilisateurs ont accès à un aperçu en 3D et à un résumé de tous ses attributs de nomenclature. Dernière étape : ils choisissent le format natif et mettent la pièce dans leur panier, ce qui leur permet d’obtenir plusieurs articles en une seule fois. Enfin, ils peuvent directement télécharger les modèles VX 3D ou les recevoir par e-mail.

 

« Les nombreux catalogues en ligne issus de la bibliothèque TraceParts vont apporter des gains de productivité sans précédent à toute la communauté des utilisateurs de VX », explique Mark Vorwaller, co-fondateur et PDG de VX. « L’accès rapide et facile à des composants précis, continuellement mis à jour et disponibles immédiatement, est indispensable pour les concepteurs car cela leur permet de se concentrer sur la valeur ajoutée immédiate des produits de leur entreprise. Avec les défis économiques actuels, il s’agit d’une donnée absolument essentielle pour de très nombreuses sociétés ».

 

« Nous sommes ravis de collaborer avec VX car ils ont toujours été des pionniers en termes de technologie dans l’industrie CAO/CFAO, » explique Gabriel Guigue, Directeur Général de TraceParts. « Selon des études indépendantes, plus de 70 % des modèles CAO qu’un concepteur intègre dans son projet sont effectivement achetés. Il est donc stratégique pour les fabricants de composants d’augmenter la visibilité de leurs produits grâce à cette nouvelle bibliothèque en ligne TraceParts/VX. »

 

 

À propos de TraceParts
TraceParts est un spécialiste du contenu et du marketing 3D pour l’ingénierie et la conception. Appartenant au Groupe Trace Software fondé en 1989, TraceParts développe et distribue des solutions logicielles qui aident les utilisateurs de CAO à augmenter leur productivité grâce à des bibliothèques de composants CD et Internet, des catalogues électroniques et des configurateurs. Les services et les solutions développés par TraceParts permettent aux fabricants de composants de transformer leurs plans CAO et autres données techniques en un formidable outil de vente et de marketing. TraceParts est aujourd’hui l’une des bibliothèques CAO les plus complètes et les plus largement utilisées au monde, avec plus de 750,000 utilisateurs, 200 catalogues de composants et 100 millions de plans CAO. Pour plus d’informations, visitez le site www.traceparts.com/fr.

 

 

À propos de VX Corporation
VX Corporation est un des premiers développeurs de solutions CAO/FAO destinées aux concepteurs industriels, aux ingénieurs et aux programmeurs de commande numérique. VX augmente la vitesse de réalisation de produits complets et intégrés à n’importe quel assemblage. Grâce à un moteur de modélisation hybride extrêmement rapide, les ingénieurs bénéficient de la vitesse associée à la flexibilité de surfaces de Classe A. Les concepteurs peuvent créer, modifier, visualiser et usiner une grande variété de pièces et d’ensembles. Du premier produit à la solution complète, les logiciels VX sont puissants, performants et productifs.

News




Recevez les mises à jour mensuelles des derniers modèles CAO téléchargeables sur la plateforme CAO TraceParts

Inscrivez-vous dès maintenant !