TraceParts
   
























Communiqués > 2002
TraceParts 3D Library For CATIA V5 To Be Presented At COE Fall 2002 Conference

TraceParts S.A. will be exhibiting its unique standard parts library seamlessly integrated to CATIA V5 at the COE Fall 2002 Conference and TechniFair (booth #316), taking place September 29 - October 2, 2002, at the Tampa Convention Center in Tampa, Florida.



TraceParts has joined the DASSAULT SYSTEMES' Software Community Program (SCP) as a Partner in October 2001. Through this development partnership TraceParts is still the first Partner to complement native CATIA V5 standard parts catalogs by delivering to CATIA V5 users more than 300,000 standards V5 parts directly accessible from DS 3d PLM solutions.



TraceParts leverages the V5 architecture to develop an extensive library of international standard CATIA-native 3D parts. Customers from all industries, and especially Industrial Machinery, will benefit from all the most commonly used components in mechanical design from the largest names of the mechanical industry: ASCO/JOUCOMATIC, BOSCH, FESTO, INA, LEGRIS, NADELLA, NORELEM, PARKER, RABOURDIN, SIAM-RINGSPANN, SKF, SMC, SNR,...

 

TraceParts completely eliminates the time consuming process of finding and modelling international standard and manufacturers' components. The time saved in this way allows the designer to spend more time on the more critical stages of the design process.

A propos de TraceParts
La société TraceParts S.A. constitue le lien idéal entre les fabricants de composants et les bureaux d'études. Elle offre une solution logicielle unique pour la diffusion des modèles CAO et de l'information liés aux composants.
TraceParts CD est une bibliothèque de pièces extrêmement complète et intégrée de manière totalement transparente à tous les principaux logiciels de CAO du marché: CATIA, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, Mechanical Desktop, thinkdesign, TopSolid, et bientôt Pro/Engineer.

TraceParts Online est un portail Internet d'une grande puissance qui propose des modèles CAO provenant de la même base de données de pièces que TraceParts CD.
www.tracepartsonline.net

TraceParts est un nouveau et remarquable moyen de communication pour tous les fabricants ; il apporte des avantages majeurs en termes de productivité à tous les bureaux d'études, qu'ils soient spécialisés dans les secteurs mécanique, électro-mécanique, outillage, aéronautique ou automobile.



TraceParts S.A. and ConnectPress, Ltd. Join For Gold Community Sponsorships in Pro/E, SolidWorks, Inventor Connections, UGS, Solid Edge Communities. article précédent    Back to the top haut    CORUS 3D FIRST article suivant