Running Snail


Depuis 2008 TraceParts est l'un des principaux et fiers sponsors de l'équipe du Running Snail Racing Team de l'Université des Sciences Appliquées d'Amberg-Weiden en Allemagne.
En plus de ce partenariat, TraceParts fournit à l'équipe une licence TraceParts Education avec un nombre illimité de postes pour booster la productivité de leur conception.


La "Formule Campus" (ou "Formula Student" dans sa version originale) est un concours de construction international, créé en 1981 aux USA et organisé chaque année dans 7 pays différents. L’organisateur principal est la plus importante association d’ingénieurs du monde, la SAE (Society of Automotive Engineers).

La "Formule Campus" repose sur le principe de la commande d'un prototype de voiture de course pour coureurs amateurs par une entreprise. Le véhicule doit présenter certaines caractéristiques, et le concours est structuré de sorte que tous les aspects de la construction - de la maîtrise des coûts à l’utilité pratique en passant par la commercialisation – soient évalués.

Lors des courses annuelles aux Etats-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, au Brésil et au Japon, les bolides se présentent au départ contre de nombreuses écoles et universités du monde entier.




13-12-2010


Running Snail Racing Team sponsorisée par TraceParts – des résultats exceptionnels en 2010
L’équipe du Running Snail Racing Team de l’Université allemande de Amberg-Weiden a de nouveau remporté de nombreux succès cette saison.



01-12-2008

Running Snail Racing Team – de très bons résultats en 2008
Sponsorisée par TraceParts, l’équipe du Running Snail Racing Team de l’Université de Amberg-Weiden (Allemagne) remporte de nouveau de nombreux succès en 2008.



08-07-2008

Une nouvelle fois 1er au concours Michelin
Sponsorisée par TraceParts, l’équipe du Running Snail Racing Team de l’Université de Amberg-Weiden (Allemagne) remporte comme l’année dernière le premier prix du Concours Michelin 2008.





haut de page